This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:+3.3V 和+5V CAN 接口的互操作性

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN3404-Q1, TCAN3414, SN65HVD230, TCAN3413, TCAN3403-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379405/sn65hvd230-interoperability-of-3-3v-and-5v-can-interface

器件型号:SN65HVD230
主题中讨论的其他器件: TCAN3413、 TCAN3403-Q1、TCAN3404-Q1 、TCAN3414

工具与软件:

尊敬的专家:

我想知道+3.3V 是否可以在+5.0V CAN 网络以高达1Mbit/s 的速度和10ms 的成帧率正常运行?

明确地说、我们需要将 SN65HVD230用作+3.3V CAN、并与同一网络上的其他+5.0V CAN 器件搭配使用。

谢谢!

Andras Magyar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jasper、

    工程师已收到有关此帖子的通知、并将作出相应回复。 感谢您的耐心。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯

    我们拥有全新的 CAN 收发器系列、专为异构/混合3.3V 和5V 网络中的可互操作通信而设计。 请参阅 TCAN3413、TCAN3414、TCAN3403-Q1和 TCAN3404-Q1产品。

    该系列的汽车版本还旨在满足异构/混合和同构网络中严格的汽车发射/EMC 要求。

    此致!

    Danny