This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:与两个 Lange CSI-2进行极性交换

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379202/sn75dphy440ss-polarity-swap-with-two-lange-csi-2

器件型号:SN75DPHY440SS

工具与软件:

(相关: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1345522/faq-sn75dphy440ss-is-it-okay-to-swap-the-polarity-and-lane-order?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN75DPHY440SS#)

如果我将 CSI-2与两个通道(加上 clk)配合使用、是否可以交换通道的极性? 根据数据表、将这些通道连接到 D1P/N 和 D2P/N。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使使用 CSI-2、DPHY440  这么做  支持极性反转、上述建议在 DPHY440默认状态下不起作用。  高速进入序列包括驱动 LP11->LP01->LP00 (LP->HS 转换)。 如果您翻转极性、高速进入序列也将翻转、而您永远无法进入 HS 模式。  

    该函数唯一的工作方式是、如果 DPHY440处于 I2C 模式、并且始终使用以下序列启用仅 HS 模式。 该序列仅将 CLK 和所有数据通道置于 HS 模式。

    将8'h1f //覆盖启用 HS TX 路径的寄存器0x50写入

    在启用8'h1f //HS TX 路径的情况下写入寄存器0x51。

    将8'h00 //禁用 LP 路径写入寄存器0x61。

    将8'h1f //覆盖启用 HS RX 路径、写入寄存器0x70

    在 启用8'h1f // HS RX 路径的情况下写入寄存器0x71

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在另一线程中看到了该答案。 这是否意味着 DPHY440也必须切换到 HS 模式(我在数据表中看不到任何相关内容)? 数据表中的寄存器映射以0x11结尾、为什么您建议向该地址之外的寄存器写入一些内容? 它记录在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我之前响应中的寄存器是我们未在 DPHY440数据表中发布的调试寄存器。 但是、这些寄存器设置将禁用 DPHY440 LP 模式并仅启用 HS 模式。 当 DPHY440仅处于 HS 模式时、供电方和受电方必须禁用其 LP 并仅在 HS 模式下发送数据。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清!