This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424:线性

Guru**** 2887450 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539, TCA6424, TCA6424A, PCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1378545/tca6424-linax

器件型号:TCA6424
Thread 中讨论的其他器件:PCA9539、TCA9539

工具与软件:

您好!

我是否需要任何特殊驱动器(控制)才能在 Linax 下使用 TCA6424?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    我们不为 IO 扩展器提供源代码。  

    我不太熟悉 Linux、但我发现了一些描述 I2C 驱动器的文档。  

    https://docs.kernel.org/i2c/writing-clients.html

    TCA6424A 使用与 TCA9539/PCA9539相似的寄存器架构。 我们为 PCA9539芯片编写了一些示例代码  

    https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/gpio/gpio-pca953x.c

    唯一的区别是、TCA6424A 为每种类型的寄存器设置了3个寄存器集、而不是2个寄存器集、因为这是24位 IO 扩展器而不是16位。  

    如果这有助于回答您的问题、请告诉我。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler-San:

    感谢您的支持。

    我会告诉客户您的答案。 如果客户有其他问题、我将再次与您联系。

    此致、

    Nishie