This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS14C88:寻找已停产 PN DS14C232CM 的替代产品

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E, TRS3232E, TRS3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379385/ds14c88-finding-replacement-for-obsolete-pn-ds14c232cm

器件型号:DS14C88
主题中讨论的其他器件:TRS3232E、 TRS3232、MAX3232E

工具与软件:

我想查找停产器件型号 DS14C232CM - 2/2收发器完整 RS232 16-SOIC 的合适替代产品。

请参阅数据表: https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/794/DS14C232_Rev2013.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!  

    DS14C232似乎是一个5V 2TX/2RX RS 至232收发器。

    查看 TRS3232或 TRS3232E 以查看它们是否适用于您的应用。  

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 您是否能够找到将与 DS14C232CM 匹配的 TRS3232或 TRS3232E 的确切器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

     DS14C232CM 似乎与 TRS3232、TRS3232E 或 MAX3232E 是 P2P。

    您需要确认这些器件的规格符合您的应用需求。

    谢谢您、Amy