This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:奇数和偶数值存在较大的差异

Guru**** 1624225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374346/ds90ub948-q1-odd-and-even-value-large-difference

器件型号:DS90UB948-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

客户使用的是 DS90UB948芯片、配置为双路 OLDI 输出。
在寄存器配置中、0x4B 已配置为0x03。
不过、测量结果表明、奇数甚至偶数的振幅与 VCM 有很大不同。
您能否帮助我了解是否需要对其进行配置以使奇数/偶数值保持一致?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    该寄存器特定于端口。

      在覆盖0x4B = 0x3之前、您需要将寄存器0x34覆盖到0x1或0x2以选择端口0或端口1

    只需确保在切换到端口1时屏蔽了位的重置、这样就不会意外地将其余位覆盖为零。  

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Abdulhameed、

    请帮助检查客户的配置顺序、如下表所示、是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、这款器件看起来是正确的。

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Abdulhameed

     感谢您的确认。

    除了黄色配置外、 其他配置顺序也正确?μ s

    请帮助确认、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    此代码的用途是什么、您要配置什么? 我只是想确保将其与您打算根据系统实现的正确配置进行比较。

    例如、 寄存器0x1F、0x1D、寄存器0x20、寄存器0x1E、 寄存器0x21是 GPIO 配置寄存器-根据您的系统需求、您可以将其配置为自己需要的任何内容、因此我不引用您打算使用此脚本执行的操作。  

    此致、
    Fadi A.