This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:为已淘汰的 PN DS14C232CM 找到最合适的替代产品

Guru**** 2925630 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232, TRS3232E, TRS3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379402/max3232-finding-best-suitable-replacement-for-obsolete-pn-ds14c232cm

器件型号:MAX3232
主题中讨论的其他器件: TRS3232ETRS3232

工具与软件:

我想查找停产器件型号 DS14C232CM - 2/2收发器完整 RS232 16-SOIC 的最佳替代产品。 Digikey 建议 MAX3232系列是 DS14C232CM 的替代产品。

请参阅数据表: https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/794/DS14C232_Rev2013.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!  

    DS14C232似乎是一个5V 2TX/2RX RS 至232收发器。

    查看 TRS3232或 TRS3232E 以查看它们是否适用于您的应用。  

    MAX3232也可作为一个选项: 比较产品(TI.com)

    请注意、在 MAX3232页面(MAX3232E 数据表、产品信息和支持| TI.com)上、"您可能感兴趣的类似产品"部分提到"

    功能优于比较器件、可直接替换"

    谢谢您、Amy