This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:RS422评估板(7个 Tx、1个 Rx)

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E, THVD1420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379363/am26lv31e-rs422-evaluation-board-7-tx-1-rx

器件型号:AM26LV31E
主题中讨论的其他器件: THVD1420

工具与软件:

我有一个试验电路板应用、其中需要驱动7个 RS422输出并接收1个 RS422输入。 它们将与一个 FPGA 连接、因此我想使用3.3V 逻辑。 接口速度必须>= 3Mbps。

您能否建议使用评估板/套件来完成此任务?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JT:

    因此、我们没有任何针对我们的四通道 RS -422器件的特定板。  

    对于7个 RS -422输出、AM26LV31E (其中2个)对于输出而言会很好-我们没有特定的板来测试此情况。 过去、我们在测试这些或其他四通道 RS -422器件时、只需使用 SMD 至 DIP 适配器(例如、对于16-TSSOP 封装 、类似这样的器件为 www.digikey.com/.../4754593)和试验电路板-但这在大多数情况下不是理想的设置、但我们通常会在最后使用 对于一个未使用的输出、可以将其保持悬空、但未使用的输入应接地或连接到器件 VCC。  

    对于1X 接收输入、我只使用 SOIC 封装中的 THVD1420类似的东西、因为通用 RS -485半双工 EVM - https://www.ti.com/tool/RS485-HF-DPLX-EVM 可以正常工作。 这是一个专门的 RS -485器件、但它与 RS -422在电气方面兼容(RS -485在电气性能上优于 RS -422、除非您需要多通道(这就是我们的四通道器件的出现位置)、我们通常会建议使用 RS -485器件)。 它不是太花哨的 器件、你可以把它设置为接收电路的仅接收模式。 它可以支持高达12Mbps 的速率并能在3.3V 电源下工作、因此该器件应该适用于接收电路。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    Parker Dodson