This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:Interlaken 兼容性

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379400/ds280df810-interlaken-compatibility

器件型号:DS280DF810

工具与软件:

您好!

DS280DF810是否与 Interlaken 兼容?

我正在考虑使用该 DS280DF810器件来延长两个 Xilinx XCVU9P FPGA 100G (4 x 25G NRZ) Interlaken 端点之间的通道长度。

由于此器件看起来只是重新调节物理串行信号、我想不出它不兼容 Interlaken 的原因。 它不应干扰 PCS 层和因特拉肯协议的其他更高层发生的任何事情?

谢谢!

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、您好!

    DS280DF810不支持协议、因此不会干扰 PCS 层或其他层中的任何情况。

    您需要仔细检查物理信号电平、以确保它们兼容。  此外、DS280DF810通常用于具有 DC 平衡编码的应用、例如8b/10b 编码或64b/6bb 编码加扰码。  我相信 Interlaken 也能实现类似的功能以实现 DC 平衡。

    还有其他几个问题:

    • Interlaken 是否实施任何类型的自动协商?
      • 自动协商是以太网中有时用于确定链路速度的低速通信(312.5Mbps)。
    • Interlaken 是否实施任何形式的链路训练?
      • 链路训练包括主机 TX 发送不同的前标/后标强调信号、而 Rx 链路伙伴则将最佳的前标/后标设置传回主机。

    谢谢!

    Drew