This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:TCA9544A

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1378172/tca9544a-tca9544a

器件型号:TCA9544A

工具与软件:

您好!

我叫 Shyam 、来自印度。


我使用的是 tca9544a 多路复用器、电路板上有三个多路复用器、其中一个在重新启动电路板时无法启动。

三个多路复用器的地址不同。
 

谢谢!

Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    我在这里有几个问题。

    1.当您说"重新启动评估板"时、您是否意味着您要关闭评估板电源然后重新启动?

    是否可以在故障期间通过全部3个 TCA 器件的地址以及 SDA/SCL 线的示波器屏幕截图发送?

    您还可以发送您设计的方框图吗?

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多路复用器地址
    多路复用器_ 1 E0

    MUX_2 E2

    MUX_3 EE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    感谢您的原理图。

    我有一些后续问题需要您的帮助、以便了解问题。

    1.您能描述您看到的失败吗? 例如、在对电路板重新上电后、无法重新开启的器件。 发生"故障"时、您能否测量所有3个器件电源的电压? 请确保在电路板重新启动后所有器件都正确通电

    在您向我展示的3个设备中、哪一个设备无法正常工作? 请告诉我这些器件的地址

    3.您是否从3个设备获得了 ACK 或 NACK 位。 您能告诉我哪些向您提供 ACK 或 NACK 吗?

    4. 您能否将通信的 i2c 波形/示波器快照发送到所有三个器件? SDA 和 SCL 线

    此致、

    Kameron