This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1024A-Q1:Tstg

Guru**** 1549780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379577/tlin1024a-q1-tstg

器件型号:TLIN1024A-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您能否为 Tstg 提供 TLIN1024ARGYRQ1的存储条件规格"TLIN"?  数据表中未说明该规格。

此致、

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    您可以在建议的操作条件下使用环境温度范围、即-40到125C

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    我想知道 Tstg、存储温度。 这就是您所说的吗?

    此致、

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kento、

    该器件 在数据表中没有单独指定的"贮存温度"、您可以 使用建议的环境温度。

    此致、

    Sean