This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11:是否有任何带 VBUS 电源支持的 eUSB2中继器 IC 连接到连接器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2561, TUSB2E11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1380227/tusb2e11-is-there-any-eusb2-repeater-ic-with-vbus-power-support-to-connector

器件型号:TUSB2E11
主题中讨论的其他器件:TPS2561

工具与软件:

是否有具有  TUSB2E11和 TPS2561特性的 eUSB2中继器 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    TUSB2E11具有 VBUS 控制信号、用于启用/禁用 TPS2561等电源开关。  该器件还具有 BC 1.2检测和广播、但没有 eUSB 中继器具有 TPS2561等集成端口控制器来控制 VBUS 电流。

    此致、

    Nicholaus