This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:用于3.3V 的 TCA9617B IBIS 模型

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1380328/tca9617b-tca9617b-ibis-model-for-3-3v

器件型号:TCA9617B

工具与软件:

嗨、团队:

我们有用于3.3V 的 IBIS 模型吗? TI。 COM 没有3.3V 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    无3.3V IBIS 模型。 建议使用5V 模型并在 VCC = 3.3V 的情况下进行仿真。 这是我们目前可以提供的最佳结果、应该足以用于 IBIS 建模。  

    此致、

    Tyler