This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:SN75DP130大规模生产工程高百分比故障情况

Guru**** 2886770 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1368461/sn75dp130-sn75dp130-mass-production-project-high-percentage-failure-case

器件型号:SN75DP130

工具与软件:

 大家好、团队成员:

Fxcn 中存在一个 SN75DP130故障案例、该项目已经大规模生产了几年、但获取客户的 FA 报告、目前尚未找到 CQA、需要 AE 支持以检查如何调试和排除应用问题;

  1. 大规模生产项目持续多长时间?问题以前是否发生过?

ANN:惠普特立尼达和特立尼达 IDS 批量生产在2019年,这个问题也发生了过去几个月。

2024年

故障数量(pcs)

3月

13.

4月

11.

5月10日至5月17日

12.

 2. DP 或 HDMI 应用?

ANN:申请 DP。

3、请提供支票的文本和布局;

Ann:sch 作为附件 、我无法获取布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin

    确切的故障症状是什么? 这些装置是否已提交给我们的内部 CQE 团队进行 FA?

    如昨晚的通话中所述、请查看 HPD_IN、它们是否在为 DP130上电的同时将 HPD_IN 驱动为高电平?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我仍在与 cusotmer 核对、稍后会提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin

    我将关闭此 e2e 主题以进行任何活动、如果您有任何新信息、请回复此 e2e 主题、它将被重新打开。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对不起待定,我跟客户核实后,因为客户方面的项目已经有很长一段时间了,所以没有 RD 板可以提供.

    但域 CQE 拒绝执行 FA、因为在 IC 上没有 V/I 更改。

    客户现在没有再推。 但是、如果再次推送、我们可能需要将客户故障器件直接发回给您的 BU、以进行 EVM 上的应用检查。 这一点您可以回答吗?

    此致、

    Robin Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin

    我不能直接提供支持、器件必须先完成 FA 流程。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    好的。 让我们看看如何做进一步的分析