This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:数据表问题

Guru**** 2907460 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364455/dp83826i-datasheet-question

器件型号:DP83826I

德语:

客户发现数据表和 EVM 之间存在一些问题、请参阅附件。 谢谢。

e2e.ti.com/.../DP83826I-questions.docx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haiwen、

    请允许我一直到5月23日星期四查看这些问题并提供反馈给您。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haiwen、

    请在下面查看我的反馈:

    1) 1)请参阅8.5有关模拟引脚的电压电平、请参阅电气特性。 这些引脚(TD、RD、XI、XO、...)不遵循 VDDA 电平。

    2、3)对于 CEXT 和变压器端接电容器、请使用数据表中的电容器值2nF。 EVM 电容值已过时、很抱歉此处出现混淆。

    4) 4) RMII 从/主配置位在寄存器0x468中。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、您好:

    在 DP83826I 数据表中、"9.4.1硬件自举配置"描述了"可通过自举引脚或通过管理寄存器接口完成器件配置。";但我找不到控制 RMII 从器件/主器件的寄存器。 您可以帮助提供指南吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haiwen、

    请参阅寄存器0x17[7]:

    25MHz 时钟基准= RMII 主模式

    50MHz 时钟基准= RMII 从模式

    这假设使用0x17[5]='1'或通过搭接启用 RMII。

    谢谢!

    Evan