This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601:转接驱动器

Guru**** 2926240 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379844/ds320pr1601-redriver

器件型号:DS320PR1601

工具与软件:

您好!

请浏览以下图片;

在图8-1中、如 DS320PR1601的数据表所示、B_ADDR0 0至7 (通道0至3)映射到组0、B_ADDR1 (通道4至7)映射到组1。

但在 DS320PR1601RSC-EVM 用户指南中、 B_ADDR0 0至7 (通道0至3)被映射到组1、B_ADDR1 (通道4至7)被映射到组0。

有人可以澄清一下吗?

谢谢。此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheka:

    B_ADDR0和 B_ADDR1这两个引脚配置在一起以同时设置两个存储体的地址对、我认为将 B_ADDR0映射到一个存储体、将 B_ADDR1映射到另一个存储体是不准确的、因为它们并非独立运行。 组合选择地址对(例如0x18和0x19)和 ADDR1引脚设置后、将为组0分配具有较低十六进制值的地址(0x18)、并为组1分配具有较高十六进制值的地址(0x19)。  

    此致!

    Evan Su