This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810EVM:通道4-7未安装 MXP 连接器

Guru**** 1824500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810EVM, DS280DF810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1380019/ds280df810evm-mxp-connectors-not-installed-for-channels-4-7

器件型号:DS280DF810EVM
Thread 中讨论的其他器件: DS280DF810

工具与软件:

您好!

从 DS280DF810EVM 图片中、似乎未安装支持通道4-7的 MXP 连接器 J203和 J204。 是这样吗? 是否可以在购买电路板时安装 J203/204? 我要评估的应用需要全部8个通道。

另外、我有点担心 MXP 同轴电缆组件(例如 P/N 84099607、MF53/1x8A_21MXP/11SK/305)的可用性和交货时间、最近是否有人尝试过采购? 如果是、那么交货周期是多少?

最后、我想索取此评估板的原理图和布局文件。 从其他  DS280DF810EVM 帖子中、似乎应使用以下链接来申请访问。 此链路是否仍然有效?

https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=202045∏_no=DS280DF810-DESIGN&ref_url=sva_sds

谢谢!

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、您好!

    是的、这是正确的、DS280DF810EVM 没有组装 CH4-7的连接器。  通常、我们建议需要 CH4-7的客户使用其首选的 CM 来填充 CH4-7。

    我的直接团队成员最近都没有购买过这些电缆、因此我不确定交货时间。  我会询问并告知您我是否有任何更新。  我建议直接联系 Huber+Suhner、看看他们是否有任何建议。

    是的、请使用您共享的链接、如果您在几天内获取文件访问权限时遇到任何问题、请告诉我们。

    编辑:原始帖子中的请求链接不再有效。  请使用以下链接申请 DS280DF810文件。

    https://www.ti.com/drr/opn/DS280DF810-DESIGN

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、您好!

    我注意到东海岸微波有2个这样的电缆组件库存。  您可以考虑伸出援手。

    https://www.ecmstockroom.com/product/84099607

    谢谢!

    Drew