This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS280DF810EVM:如何重新闪存 USB2ANY 以与 SigCon Architect GUI 配合使用

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1380073/faq-ds280df810evm-how-to-reflash-usb2any-for-use-with-sigcon-architect-gui

器件型号:DS280DF810EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

在本常见问题解答中、我将说明如何重新刷新 USB2ANY 器件以在 EVM 板和 SigCon Architect GUI 之间连接。 此常见问题解答适用于由带有 SigCon Architect GUI 的 USB2ANY 控制的任何 EVM。 如果在通过 GUI 连接到 EVM 时遇到问题、这是一个很好的调试步骤。

  1. 下载 USB2ANY Explorer 软件。  https://www.ti.com/tool/download/SLVC695
  2. 为 USB2ANY 供电的同时按住 RESET 按钮。 这将擦除器件。
  3. 使用 USB 电缆将 USB2ANY 插入您的 PC。
  4. 打开 USB2ANY Explorer 软件。 它应该会提示您刷写器件。
  5. 您的 USB2ANY 现在应已准备好与 EVM 和 SigCon Architect 配合使用。