This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953A-Q1:向后兼容模式下 DS90UB953上的限流

Guru**** 1624225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1377130/ds90ub953a-q1-limitaion-on-ds90ub953-in-backwards-compatibility-mode

器件型号:DS90UB953A-Q1

工具与软件:

您好、

我们有一个与 DES954、Ser953和内部 FPGA 集成的视频卡。

FPAG 会将所有 CSI 数据从  DES954复制到 Ser953。

我们需要在具有 Ser913的摄像头 和具有 Des914的 ECU 之间连接视频卡。

可行吗?

 在 BCM 模式下、Ser953有何限制?

我们是否需要更改从 DES954复制的数据的 CSI 频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jone、您好!

    为了清楚起见、您想将成像仪数据从913发送到954、然后发送到处理器 SoC、再将该 CSI 数据从953发送到914并继续发送到 ECU?

    此致!

    卡特·朗斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carter:

    您的理解是正确的。

    我们可以通过954接收913到的数据、但在从953发送到914时会出现一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jone、您好!

    953向后兼容914、但必须将该器件置于 DVP 模式。 此模式可通过953上的模式引脚进行配置。  此处的链接 包含有关向后兼容模式和必要配置的更多信息。

    此致!

    Carter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carter:

    TI954上的 CSI-2速率可以最小配置为每通道400Mbps。

    如果我们将 CSI 数据从 TI954复制到 TI953、并将 TI953设置为 DVP 模式(CLKIN = 25MHz RAW10)、

    这是否意味着我们只能接收来自  TI954的1个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单通道配置的最小数据速率为500Mbps、因此400Mbps 速率不起作用、因为它太低。 单通道配置中可使用的每通道最低数据速率为800Mbps。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carter:

    由于 TI954上的 CSI2速率可设置为400Mbps 或800Mbps、  

    1) 1) TI953上的 DVP 模式开关是否仅 由硬件选择? 我们可以通过写入寄存器来更改模式吗?

    2) 2)因为对于 TI953 RAW10:CLKIN 频率必须介于25 MHz 和66.5 MHz、之间

      我们是否可以在  TI954上设置1通道* 400Mbps CSI2速率并通过 TI953 (CLIN_IN= 25MHz)将其发送出去?  

    3)我们可以 在 TI954上设置2通道*400Mbps 速率或1通道800Mbps CSI2速率 、并通过 TI953 (CLIN_IN=CSI2)将其发送出去40MHz 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jone:

    是否应仅 由硬件选择 TI953上的 DVP 模式开关? 我们可以通过写入寄存器来更改模式吗?[/QUOT]

    否、可以通过写入 本文档第3.3节中标记的寄存器来覆盖模式更改。  

    [报价 userid="549918" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1377130/ds90ub953a-q1-limitaion-on-ds90ub953-in-backwards-compatibility-mode/5270937 #5270937"]

    2) 2)因为对于 TI953 RAW10:CLKIN 频率必须介于25 MHz 和66.5 MHz、之间

      我们是否可以在  TI954上设置1通道* 400Mbps CSI2速率并通过 TI953 (CLIN_IN= 25MHz)将其发送出去?  

    3)我们可以 在 TI954上设置2通道*400Mbps 速率或1通道800Mbps CSI2速率 、并通过 TI953 (CLIN_IN=CSI2)将其发送出去40MHz 吗?

    [报价]

     单通道400Mbps 配置不起作用、因为对于单通道配置而言、400Mbps 速度太慢。 第二个问题中列出的配置都是可能的。

    此致!

    卡特·朗斯顿