This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4420:功耗

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4420, SN65HVD256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379716/tcan4420-power-consumption

器件型号:TCAN4420
主题中讨论的其他器件: SN65HVD256

工具与软件:

嗨、团队:

TCAN4420、TCAN4450和 SN65HVD256在正常工作模式下的功耗有多大? 客户需要数据来设计其电源。 但我在我们的数据表中找不到该规格。

BR

京国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的京国:

    任何 CAN 收发器的最大 ICC 将在"显性且总线故障"条件下指定。 在该状态下、CAN 总线短路、驱动器的电流受收发器的限制。 对于大多数收发器、此最大值约为115mA、但对于这些较旧的收发器、则可能与180mA 一样大。 如果此电源要求太大、则可以使用电流限制较低的新款收发器、例如 TCAN1044A。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    Eric Schott