This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610EVM:需要用于 DS125DF1610EVM 的 USB2ANY 软件狗驱动程序

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DS125DF1610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1377587/ds125df1610evm-need-usb2any-dongle-driver-for-ds125df1610evm

器件型号:DS125DF1610EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

启动 SigCon 后、系统会显示一条消息窗口、"未检测到 USB2ANY 接口。 我们提供从 PC 连接到"SIOEVK spa 软件狗 SV013413-001 REV B"板的 USB、以及从该软件狗板到  DS125DF1610EVM 板的彩虹电缆。 我看到转换器板上的红色 LED 亮起。 Win11设备管理器显示未知设备"NSC USB nano"。 似乎需要安装一些驱动程序。 请帮助提供一个链接。

谢谢!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请下载以下 USB2ANY Explorer 应用程序。

    https://dr-download.ti.com/secure/software-development/gui-for-evaluation-module-evm/MD-lfI2ok7IRn/01.00.00.00/slvc622.zip

     在启动此软件之前、请使用 USB 电缆将 USB2ANY 连接到 PC。 我预计会 弹出一个窗口、询问您是否要刷写器件。 请告诉我这样是否可以解决问题。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    启动 USB2ANY Explorer v2.7.0.5后、活动日志会显示下面、不会要求闪存器件。 设备管理器仍显示未知设备。 我重新启动 PC、没有任何变化。

    谢谢!

    Frank

    启用2024年06月21日11:27:02.987 DebugLogging
    2024年06月21日11:27:02.987 PacketLogging 已禁用
    已禁用2024年06月21日11:27:02.987参数描述
    2024年06月21日11:27:03.007
    2024年06月21日11:27:03.007 INFO:数据包记录已禁用
    2024年06月21日11:27:03.007 INFO:活动记录已启用
    2024年06月21日11:27:03.856信息:目标电源:3.3V 关闭、5.0V 关闭、ADJ 关闭
    2024年06月21日11:27:03.919错误:未找到 USB2ANY 控制器。
    2024年06月21日11:27:03.919错误:打开失败-错误-24:无效句柄
    2024年06月21日11:27:03.927 INFO:目标电源:3.3V 关闭、5.0V 关闭、ADJ 关闭
    2024年06月21日11:27:03.927 INFO:禁用了 EVM 检测中断处理程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我看到您使用的是带有 DS125DF1610EVM 的外部软件狗 USB2ANY。 该 EVM 已经具有板载 USB2ANY。 您能否尝试移除外部软件狗并将 USB 电缆直接插入 EVM 上的连接器?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    我 移除该软件狗、将 USB 电缆直接插入 J208、然后使用2.5V 为电路板供电、并看到1.2A 的电流。 (已安装 J198跳线)。 第一次启动 SigCon 时、它再次要求进行固件升级、我确实这样做了。 但是、"USB2ANY 连接中断"仍然存在问题。 D36 LED 闪烁4次。 通过点击右上角的 x 关闭错误消息窗口后、我点击切换 LED 按钮、可以看到 D36关闭。 这意味着 USB2Any 的工作电平已达到一定水平。 请参阅随附的图。

    Frank

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断开 USB 后、错误消息变为"未检测到 USB2ANY 接口"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您能否共享安装在电路板上的所有跳线?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就是它。  

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请按如下所示在 J193上安装跳线。 这些是 USB2ANY 微控制器连接。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、就是这样。 谢谢!