This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32-EVM EP:如何正确端接接收器 IC 的未使用通道输入引脚?

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379504/am26c32-ep-how-to-properly-terminate-unused-channel-input-pins-of-receiver-ic

器件型号:AM26C32-AM26C32 EP

工具与软件:

如何正确端接接收器 IC 的未使用通道输入引脚?  

在提及接收器 IC 未使用的输入引脚时、有2种情况 A 和 B 引脚都端接至地 、而在其他情况下、A 至 GND、B 至 VCC、这是最佳实践? (在这两种情况下、相应的 Y 输出引脚都悬空)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如第3页的输入原理图所示、A/B 引脚具有内部上拉/下拉电阻器。 可以将未使用的 A/B 引脚保持断开状态。

    您可以将 A/B 引脚连接到不同的电压、但不应将它们连接到相同的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的响应、但第3页显示 A 输入连接到 VCC 的上拉/下拉电阻器、B 输入连接到 GND ..... 如果我们需要将未使用的 A/B 直接连接到 VCC 或 GND、而不是将其 保持为断开状态...是否建议将 A 连接到 VCC、B 连接到 GND? 反之亦然?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这并不重要。 绑定到 VCC 可以节省一点功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    正如克莱门斯所指出的,这并不重要。 如果需要、可以只使用10k 上拉电阻器和10k 下拉电阻器等方法设置外部失效防护偏置

    -鲍比