This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:针对符合性测试的波形调整

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379011/dp83867ir-waveform-adjust-for-compliance-test

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

大家好、团队。

您能详细说明寄存器"0xA0"和"0xA6"吗?

我使用 DP83867IR 创建了原型板。
我测试了10BASE-T 合规性测试、但 MAU 测试失败。
我研究了 E2E 支持论坛、了解到波形是可调的。
我在更改寄存器时检查了波形。 请参阅随附的 Excel 文件。
寄存器"0xA0"和"0xA6"似乎正在调整振幅。
但是、没有描述"0xA0"和"0xA6"之间的区别。
您能详细说明寄存器"0xA0"和"0xA6"吗?
我将在了解寄存器的含义之后、调优波形。

E2E 论坛

DP83867CS:1000BASE-T 合规性测试差异 A、B 峰值输出电压故障-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

DP83867CR:10BASE-Te MAU 测试-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

DP83867IR:10BASE-Te / 100Base-TX / 1000Base-T 合规性测试-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

DP83867IS:DP83867合规性测试-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

e2e.ti.com/.../DP83867_5F00_Waveform_5F00_adjust.xlsx

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关寄存器0xA0的信息、请参阅我们的数据表。 请注意、这些是修整值、因此会因不同器件而异。 这些是每个通道的摆幅寄存器。

    遗憾的是、我们无法显示任何有关寄存器0xA6的信息。

    在调整寄存器之前、我强烈建议您根据我们的原理图和布局检查清单(可在产品文件夹中获得)仔细检查您的设计。 布局/原理图选择将产生更大的影响、并且有助于尽可能保持结果的一致性。  

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队。

    感谢您的答复。 我理解。

    我还有两个问题。
    (1)数据表中对0xA0的描述在哪里?
    我没有找到它。

    (2) 0xA2/0xA3的值是否经过修整、因此与0xA0相同、在不同器件之间会有所不同?
    我可能需要调整0xA2/0xA3以进行1000BASE-T 合规性测试。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    寄存器0xA2/A3是未调整的值、根据数据表应是静态默认值。  

    请参阅 SNLS484H 的第90页区域。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队。 感谢您的答复。


    我在最新版本的数据表中找到了0x00A0-0x00A3寄存器。
    我查看的是较旧版本的数据表。

    此致。