This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3E001:如何防止不良 USB 充电器损坏我们的5V USB ESD 二极管?

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379258/tpd3e001-how-to-prevent-our-5v-usb-esd-diode-to-be-damaged-by-bad-usb-chargers

器件型号:TPD3E001
主题中讨论的其他器件:BQ25302

工具与软件:

您好!

这是接口论坛发布的交叉帖子。 一位 TI 同事建议在此处发布此问题。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379135/tpd3e001-how-to-prevent-our-5v-usb-esd-diode-to-be-damaged-by-bad-usb-chargers

目前、我们使用 TPD3E001DRLR 作为5V USB 接口的 ESD 二极管。

我们已将充电器 BQ25302RTER 连接至 VBUS、该充电器生成 V_SYS (BQ25302、引脚13+14)。

电量监测计 BQ27427YZFR 连接在锂离子电池和 V_SYS 之间。

通常、当 USB 充电器连接到我们的器件时、IC 决定只向 VBUS 施加5V 的电压。

遗憾的是、我们无法控制将哪个充电器连接到我们的 USB 端口。

设计不良的充电器可能会将24V 直接连接到 VBUS、这不会损坏充电器(最大绝对电压为28V、工作电压为6.2V)、但会损坏 ESD 二极管(最大5.5V)。

是否可以在原理图中添加元件来防止 ESD 二极管在这种情况下损坏?

甚至可能是完全不同的元件可以覆盖这种情况?

非常感谢。

此致

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我们将进行检查并返回给您。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning、您好!

    感谢您的答复。 同时、我们还在链接论坛上提供了更多信息。 也许您可以在那里查看一下?

    非常感谢。

    此致

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    可能您的问题是关于适当的组件选择已经在备用线程中处理。  

    作为 BQ25302器件专家、我可以在最初的帖子中确认您的陈述、即充电器 IC 可以承受24V 输入的连接而不会损坏。  

    此致、

    Garrett