This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD9491-SEP:未使用的引脚 R、A 和 B

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD9491-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1377326/thvd9491-sep-unused-pin-r-a-and-b

器件型号:THVD9491-SEP

工具与软件:

大家好、团队成员:

我将 THVD9491-SEP 仅用于一个方向、因此不会用于 R、A 和 B 引脚(RA 将连接到 VCC)、我是否应将其悬空以将其连接到 GND?

谢谢!
道德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有三个引脚都应保持开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、 THVD9491-SEP 是否仅适用于 TX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯回答这个问题。

    您可能会看到一些 A/B 悬空时额外的泄漏电流(进入 Vcc)、但器件本身应该仍能正常工作。

    如果您有任何后续问题、请告知我们。

    -鲍比