This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSLVDS1047-1048EVM:光绘文件

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375133/dslvds1047-1048evm-gerber-files

器件型号:DSLVDS1047-1048EVM

工具与软件:

我们是否可以通过任何方法获取此器件的 Gerber 文件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Susana:

    这是一款成熟的产品、准备就绪后我们可以查看您的原理图。  我的同事和我正在研究如何找到光绘,并将告诉你。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否接受我的友情请求、以便我将板级配置文件发送给您?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件并关闭此 e2e 主题。

    谢谢

    David