This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B09-Q1:FMEDA 文档请求

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B09-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1377014/tpd1e10b09-q1-fmeda-document-request

器件型号:TPD1E10B09-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您能帮助分享 TPD1E10B09-Q1的 FMEDA 芯片吗、TI.com 上未提供该芯片。

此致

Fanbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的范斌:

    我们目前没有适用于此器件的 FMEDA 文档。 此处的哪些应用需要分立式器件功能安全文档?

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    第1层是 AUO、OEM 是 Geely。 这是汽车显示应用、ESD 放置在靠近连接器的位置。

    客户不需要 FMEDA 文档、但需要 FIT 和 FMD。

    谢谢、您能帮助提供 FIT/FMD 分析吗?

    BR

    Fanbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的范斌:

    理解、感谢您提供的详细信息、我可以创建此文档并在下周结束前将其发布到这里。  

    我们不会经常收到这些请求、因此了解何时需要这些文档很有帮助、这样我们就可以提前为新器件准备这些文档。

    如果您还需要了解此应用程序为何需要这些文档的详细信息、那将非常有帮助。  

    谢谢!

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    谢谢您、请帮助提供 FIT/FMD 概览。

    汽车客户通常要求所有 IC (包括保护器件)的基本 Fusa 信息。

    此致

    Fanbin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    您能否立即提供 FIT/FMD? 客户 需要与 OEM Tommorow 会面。

    此致

    Fanbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的范斌:

    我们的技术文档团队仍需要审阅此文档、我需要更多时间提供此文档。  

    此致、

    Sebastian