This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:MAX3232ECPWR、U1低偏置

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1380822/max3232e-max3232ecpwr-u1-low-bias

器件型号:MAX3232E

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)团队:

"MAX3232ECPWR、U1低偏置"

开始时、我们在  相关位置遇到了初始化失败测试:IO 板上的 U1 (RS232驱动程序)。 在我们分析与 引脚3相关的它之后、请参阅 GND 到引脚具有低偏置值。

我们的测试仪由最终客户 COGNEX 设计,已被拒绝偏压:0.3和接受偏压0.5。 我们尝试用万用表对组件原始部件进行取样、发现所有组件偏置都在0.3左右  

因此、我们尝试向 TI 提出票证和反馈、TI 的反馈 参考了万用表所示的测量值、引脚到 GND 电阻不在数据表电气规格中。

我们再次向终端客户 COGNEX 测试团队提供反馈、以验证来自 TI 的反馈。 COGNEX 测试团队确认、这是由于低偏置而导致的元件质量问题。  

我可以知道谁是 TI 工程师和 COGNEX 工程师针对此组件 MAX3232ECPWR 的讨论批准人吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚1/3/4/5用于飞跨电容器。 它们将被切换、因此您不得尝试使用万用表测量直流值。 此外、也不能保证这些引脚以任何特定的方式工作。 如您所见、不同的裸片可能会导致不同的测量结果。 这不是问题。

    测试芯片是否正常工作的唯一方法是测量输出电压(V+、V−)。