This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:S 参数模型引脚映射和模型参数

Guru**** 2919670 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1380491/tusb1002-s-paramter-model-pin-mapping-and-model-parameters

器件型号:TUSB1002

工具与软件:

您好!

关于 TUSB1002的 s 参数模型、您能告诉我该模型的端口映射。 例如输入端口1和2以及输出3和4。 另外、您能否告诉我 s 参数模型的均衡设置和直流增益。

谢谢!

Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、假设您从 TI.com 网站下载了 s 参数模型、zip 文件中有一个.pdf、其中提供了所有问题的答案。  使用的 EQ 设置在 s 参数模型 name.e2e.ti.com/.../TUSB1002ARGE_5F00_measuring_5F00_S_2D00_parameter.pdf 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB1002的 s 参数模型的 zip 文件中没有 pdf。 TUSB1002A s 参数模型会执行该操作。 TUSB1002A 的模型是否适用于 TUSB1002?

    谢谢!

    Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我道歉,我抓住了错误的 zip 文件。  端口顺序与 TUSB1002A 的文档相同、TUSB1002的模型用于索引1、直流增益0的 EQ 设置。   

    TUSB1002A 型号与 TUSB1002不同。  TUSB1002A 是优于 TUSB1002的推荐器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这会让事情变得清晰