This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:供应商 ID 重新处理问题

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379337/tusb8020b-vendor-id-recoganize-issue

器件型号:TUSB8020B

工具与软件:

嗨、团队:

客户浪潮已将我们的 TUSB8020B 用于他们的设计。 但最近发生了一个供应商 ID 识别问题。 器件无法识别寄存器0451h。 原理图如附件所示。 您是否遇到过类似 问题? 谢谢你。

正常状态(包含供应商 ID)

异常状态(__LW_AT__无供应商 ID)

e2e.ti.com/.../5078.USB_5F00_HUB.pdf

此致、

长度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Len:

      这 是新设计吗? 或者新生产的器件是旧产品。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    它是一个旧的设计。 该部件已使用了一段时间。 您能提供一些反馈吗?

    此致、

    长度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Len:

       以下是一些原理图问题:

    1: SMBus 引脚是否接地?

    2: 客户能否同时获取3.3V、1.1V 和 GRSTz 引脚的波形?

    3: 出现问题时、 振荡器工作吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的反馈。  

    SMBus 悬空。 NC 表示断开。

     让客户测试波形。

    我会检查并提供反馈。

    此外、这是一个概率 事件。 重新启动电源后、问题将消失。 是否某些引脚连接不良导致了这种情况?

    此致、

    长度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题发生的频率如何? 可能是焊接问题(接地焊盘)

    客户是否能够找到上行端口信号的布线长度?  可能是 e signa;布线太长。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    对于上行端口信号、 布线长度比例是多少? 我们可以在设计布局时为他们提供建议。 谢谢。

    此致、

    长度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Len:

       主机和集线器上行端口之间允许20dB 的损耗。 对于 FR4布线、损耗为 0.5dB/in、因此布线长度约为40英寸。

    此致

    Brian