This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813S-Q1:晶体 XI 和 XO 串联电阻器值建议和晶体负载电容器建议

Guru**** 1624230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1378169/dp83tc813s-q1-crystal-xi-and-xo-series-resistor-value-recommendations-and-crystal-load-cap-recommendations

器件型号:DP83TC813S-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:  

客户将 DP83TC81x 器件(包括 DP83TC813 或 DP83867)与晶振搭配使用(在我们当前使用 LVCMOS 时钟输入的 SK 上)时、我们有一些原理图审阅请求。

我建议 客户联系以太网 PL 来审查 EPHY 实现、但希望提出一些与晶体相关的初步建议、并提出以下疑问。

对于晶体、客户应将推荐的串联电阻用于 XI 和 XO 引脚。

请参阅我们针对 SOC 提供的以下建议。 是否有一些类似的建议可供您分享给  DP83TC81x 和 DP83867

是否客户应遵循 DP83TC81x   EVM 的值(100R 和1K)。 DP83867不使用任何串联电阻器。

关于晶体负载电容、客户是否应使用2 X 个晶体负载、2个晶体负载值是否包括 PCB 电容。

此致、

Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、  

    我将在内部与我的团队讨论如何遵循 EVM 值以及晶体负载电容的正确乘法器、然后很快与您联系。  

    此致、

    Avtar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avtar、

    感谢您的留言。

    在您讨论  DP83TC81x 时、请注意、该查询还包括 DP83867、    非常感谢您对 DP83867和 DP83TC81x 的输入。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    我们建议遵循  XI 和 XO 线路上串联电阻器的 DP83TC81x EVM 值。

    此外、对于 DP83867、我们建议遵循数据表、该数据表在 XI 和 XO 线路上没有任何电阻。  

    最后、您的 晶体负载电容是正确的、我们建议客户使用2倍晶体负载。

    需要注意的另一个问题是、这些参数也取决于晶体的晶体供应商规格、因为它们会有所不同。  

    此致、

    Avtar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avtar、

    谢谢你。

    [报价 userid="177086" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1378169/dp83tc813s-q1-crystal-xi-and-xo-series-resistor-value-recommendations-and-crystal-load-cap-recommendations 关于晶振负载电容、客户是否应使用2倍晶振负载并且2倍晶振负载值是否包括 PCB 电容。

    根据您的输入、我知道不需要考虑 PCB 电容、并且建议使用2 X 个晶体负载。

    另一个需要注意的问题是、这些参数还取决于晶体的晶振供应商规格(因为它们不同)。  [报价]

    请您详细说明。 晶体具有指定负载、建议使用2倍晶体负载的负载电容。

    还有其他需要考虑的因素。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avtar、

    正在检查我是否可以对 DP83867 EPHY 使用以下应用手册?

    https://www.ti.com/lit/an/snla290/snla290.pdf?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    2 X 晶振负载是一个一般经验法则、但为了获得更准确的值、应使用 SNLA290中包含 PCB 电容的公式。

    对于您的第二个查询、该应用手册可用于 DP83867 PHY。

    此致、
    Avtar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avtar、

    谢谢你。

    [报价 userid="524645" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1378169/dp83tc813s-q1-crystal-xi-and-xo-series-resistor-value-recommendations-and-crystal-load-cap-recommendations/5270246 #5270246"]我们建议遵循  XI 和 XO 线路上串联电阻的 DP83TC81x EVM 值。[/QUOT]

    我假设这对所有 EPHY 都有效。 我们可以按照 EVM 配置来获取串联电阻值。

    如果可能、请根据收集有关晶体负载电容和串联电阻器选择的常见问题解答。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、  

    是的、建议这样做。  

    是的、这将是一个好主意、感谢您提供反馈。

    此致、
    Avtar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avtar、

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    不用客气。

    此致、

    Avtar