This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:TS3DV642-Q1:IBIS AMI 模型和 TS3DV642-Q1的 PKG S 参数

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371607/ts3dv642-q1-ts3dv642-q1-ibis-ami-model-and-pkg-s-parameter-of-ts3dv642-q1

器件型号:TS3DV642-Q1

工具与软件:

您好、下图是 MUX 用例、照相机--> MAX96712--> MUX --> 9295E、

我们为 MIPI CPHY PCB 设计提供了 SI。

我有 TS3DV642-Q1模型、但 SI 工程师发现 PKG IL 为4.9db、您会加倍吗

 确认模型是否适合 SI、4.9db 是否合理?

这是紧急情况。

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

    请参阅随附的 TS3DV642-Q1 s 参数模型。

    e2e.ti.com/.../D0_5F00_D0A.s4p

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

    我提供的 s 参数模型存在问题、请参阅随附的更新模型文件。

    e2e.ti.com/.../3414.TS3DV642Q1_5F00_s4p_5F00_10G.7z

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢~

    我将更新仿真。

    我们已经在300MHz 摄像头下测试了多路复用器眼图、您可以看到结果与仿真匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kai、

    如果您有任何其他需要、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1、由于多路复用器是设计摄像头电路系统的关键组件、此多路复用器是否具有 FMEDA 或时基故障值或功能安全 机制?

    2、您能否进行以下研究:如果为另一个 CPHY CSI 信号设置了红色块、则此多路复用器可用于原理图中设计的四通道 CPHY CSI?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

    有关时基故障数据、请参阅该链接 https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TS3DV642RUARQ1。 

    TS3DV642-Q1的6个通道在功能上等效、可以任意以方式使用任何顺序的差分和单端信号。 TS3DV642-Q1数据表的图9-7中展示了 C-PHY 示例。  

    谢谢

    David