This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:OVERCURxz 去抖时间

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1377000/tusb4041i-overcurxz-debounce-time

器件型号:TUSB4041I

工具与软件:

你(们)好

TUSB4041I 在 OVERCURxz 引脚上是否有去抖时间?  

发生过流事件时、我应该将 OVERCURxz 引脚置为有效多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eugege 您好:

       OVERCURRZ 引脚输入为低电平有效,只要集线器检测到来自 Vbus 开关的过流信号,它就会关闭电源开关控制信号。

      客户关心的过流是什么?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    感谢你的帮助。

    我计划将 VBUS 开关的 FAULT_N 引脚连接到过流引脚。

    我担心 FAULT_N 应保持低电平多长时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene:

        集线器检测到 过流变为低电平后、它会将 PWRCTLx 引脚置于低电平以复位 VBUS 开关。 如果过流问题未清除、 FAULT_N 引脚可能仍为低电平。 这取决于过流问题消失的时间。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian  

    我想知道 TUSB4041I 规格。

    我问我应该保持低电平多长时间才能检测到 TUSB4041I 提供的低电平输入。  

    如果 OVERCURRZ 输入超过 tt (25ns)变为低电平、TUSB4041I 是否会检测到输入为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene:

      没有 过流规格。

      一旦发生过流、VBUS  开关的故障信号 变为低电平、故障信号将保持低电平、直到集线器检测到过流并使用 PWRCTL 引脚复位 VBUS 开关。 VBUS 开关复位后、FAULT 引脚再次恢复为高电平。

      VBUS 故障引脚连接到 OVERCURR pf 集线器。

    此致

    Brian