This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212-Q1:HD3SS3212R 仿真模型

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1377103/hd3ss3212-q1-hd3ss3212r-simulate-model

器件型号:HD3SS3212-Q1

工具与软件:

最近、我正在尝试模拟 USB 3.0跟踪。 不过、HD3SS3212R 模型有问题。  

我从您的网站下载此模型,但它定义了4端口,我怎么能理解这4端口?

请 告诉我们哪些是输入端口、哪些是输出端口。

它很难理解、如 模型文件中的以下说明所示。

由 WinCal 保存的4端口 S 参数

! VAR MeasName=S 参数(CALIBD_DATA)从 VNA (N5230A)读取

! VAR MeasDate=Var 2015年1月15日7:26:10 PM

! var name=B1_A1C1_H_L_x_TP41_TP45

! var fileName=B1_A1C1_H_L_x_TP41_TP45.S4P

! VAR 日期= 2015年1月15日7:26:10 PM

! var phys_ports=1、2、3、4

! var ObjTypeName=数据集

! VAR IndexType=频率

正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chelle 您好:

       对于此模型、插入损耗来自 S13或 S24。

      但是、我们发现此模型与数据表没有很好的相关性、我们将在下周结束时重新获取数据、您能等一下吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chelle 您好:

      请接受 mu 友谊请求,我可以发送新的 S4P 型号。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

     我已接受、请为我发送正确的型号。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查您的消息框。

    此致

    Brian