This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:DP83TG720S 极性

Guru**** 1624230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379609/dp83tg720s-q1-dp83tg720s-polarity

器件型号:DP83TG720S-Q1

工具与软件:

专家、您好!

DP83TG720S 无法关闭其极性检测功能、但可以关闭极性校正功能。  

我的客户将0x10写入0x55B 寄存器以关闭极性校正、然后他们回读成功更改的值。

不过、为什么要将极性更改为错误、但链路并未关闭?  

是否有其他方法可以检查是否成功关闭极性校正功能?  

此致、

文廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、  

    我将在内部与我的团队讨论这一点、并尽快与您联系。  

    此致、

    Avtar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    写入此寄存器后、您可以执行软复位寄存器0x001F 到0x4000。  

    但是、为了进一步说明、此功能用于 TRD_P 和 TRD_M 线路相互连接的方式。 如果发生翻转、极性检测将检测到该情况、然后校正极性、从而保持链路正常。 但是、如果它们之间连接正确、则即使已关闭校正、链路仍将按预期发生。  

    此致、
    Avtar