This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39416:有适用于此器件的 IBIS 模型吗?

Guru**** 2925680 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39306, TCA9416, TCA39416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379901/tca39416-is-there-an-ibis-model-for-this-device

器件型号:TCA39416
主题中讨论的其他器件:TCA39306TCA9416

工具与软件:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当前没有可用于 TCA49416的 IBIS 模型。 如果这会造成不便、我们深表歉意。

    此致!

    Julius Burtell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于具有相似缓冲器 IO 的器件、是否可以改用任何 IBIS?

    在网站上、我找到了 TCA39306的模型

    https://www.ti.com/interface/i2c/level-shifters-buffers-and-hubs/overview.htmlthis具有类似的 I2C/I3C 电平转换器功能、但它内部没有上升/下降时间加速器电路

    恐怕输出特性会大不相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TCA39306在内部电路中有显著的差异。 采用 IBIS 模型的最接近的器件是 TCA9416。 主要区别在于 TCA9416使用10k Ω 上拉电阻器、而 TCA39416使用专用的高保持电路来实现更快的速度。 如果需要高速测试、我建议使用 EVM 进行测试。

    此致!

    Julius