This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401:DS125BR401SQE 原理图和布局审核请求

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810, DS125BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1376818/ds125br401-ds125br401sqe-schematic-and-layout-review-request

器件型号:DS125BR401
主题中讨论的其他器件:DS250DF810

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

您能否帮助查看 DS125BR401SQE 和 DS250DF810的原理图和布局(文档的网址为 attachment.thankse2e.ti.com/.../U1_2600_U19.pdfe2e.ti.com/.../U1U19.zip)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cickey、您好!

    我可以在本周结束前查看原理图并分享反馈。 我可以在下周6月28日之前查看布局并分享反馈。

    您能否分享客户的姓名以供参考? 如果您希望对客户姓名保密、可以通过 E2E 私人消息与我分享。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cickey、您好!

    这是我对原理图的反馈。 我只回顾了直接连接到 U1和 U19的网络。 请注意、客户仍有责任确保其设计按预期运行。

    e2e.ti.com/.../U1_5F00_DS125BR401_5F00_Schem_5F00_Review.pdf

    e2e.ti.com/.../U19_5F00_DS250DF810_5F00_Schem_5F00_Review.pdf

    我有一些一般性评论:

    • 我看到有一个 EEPROM 连接到 U19的 SDA/SDC、但是重定时器配置为 SMBus 从模式。 这意味着 EEPROM 不用于配置重定时器。
    • 我看到连接到 U19的网络标有"KR"。 请注意、DS250DF810不支持链路训练或自动协商协议。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的卢卡斯

    感谢您的快速反馈和支持;

    客户就是 SUMA 技术、TI 的 KMM、开发企业服务器客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的卢卡斯:

    我会将此文档发送给客户、以便在 e2e 帖子中检查并告知客户。如果有任何问题、可能会再次给您带来麻烦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cickey、您好!

    感谢您分享客户姓名并让他们加入进来。 我将推迟开始布局检查、直到他们检查我的反馈、因为他们的意见/问题可能会影响我审查布局的方式。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的卢卡斯:

    客户可以注册我的。 TI 帐户、因此他们无法在 E2E 上回复该帖子、我在该帖子中转移了客户回复。请参阅附件;

    您能分享您的电子邮件地址吗,我们可以通过邮件沟通。

    e2e.ti.com/.../ANSWER.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cickey、您好!

    我需要通过 E2E 处理客户支持沟通、很遗憾、我无法分享我的电子邮件。

    感谢您分享客户反馈、我将着手审查布局。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cickey、您好!

    您能否分享此项目的业务案例?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cickey、您好!

    以下是我对布局的看法。 请注意、客户仍有责任确保其设计按预期运行。

    U19 DS250DF810:

    • 确保高速布线保持100欧姆的差分阻抗。
    • 确保保持差分阻抗不存在不连续性的理想方法是通过高速布局仿真或 TDR 测量。
    • 高速布线长度匹配看起来很好。
    • 当传输速度大于10G 时、我们建议对高速布线使用平滑曲线、而不是135度直边。
    • 高速布线始终被上方和下方1层的连续接地层包围。
    • 我建议在与高速布线相同的层上添加一个接地平面、并以环绕布线作为参考。
    • 高速过孔应遵循10/20/40规则来设置钻孔/焊盘/反焊盘直径。 我的粗略测量显示高速过孔为8mil/18mil/28mil。
    • 我们建议对高速过孔进行背钻、以防止过孔残桩。
    • 器件接地平面和电源平面看起来正常。

    U1 DS125BR401

    • 确保高速布线保持100欧姆的差分阻抗。
    • 确保保持差分阻抗不存在不连续性的理想方法是通过高速布局仿真或 TDR 测量。
    • 高速布线长度匹配看起来很好。
    • 高速布线始终被上方和下方1层的连续接地层包围。
    • 我建议在与高速布线相同的层上添加一个接地平面、并以环绕布线作为参考。
    • 高速过孔应遵循10/20/40规则来设置钻孔/焊盘/反焊盘直径。 我的粗略测量显示高速过孔为8mil/18mil/28mil。
    • 我们建议对高速过孔进行背钻、以防止过孔残桩。
    • 器件接地平面和电源平面看起来正常。

    此致!

    卢卡斯