This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML:辐射等级

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379990/ds16f95qml-radiation-ratings

器件型号:DS16F95QML

工具与软件:

此器件型号下的所有-SP 器件是耐辐射还是仅是 Flatpak?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    我需要与高可靠性团队仔细检查。 我怀疑他们应该都有某种辐射抗扰度,因为第一个子弹说保证了300k 辐射,但它不会有伤害检查。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "CFP 是 QMLV 或 RHA 版本。 其余的不是耐辐射型保证、而是抗辐射型。

    唯一采用300krad RHA 封装的器件是  5962F8961501VHA( DS16F95WFQMLV)、SMD 必须在5962之后显示"F"(300krad)

     

    此外、还有一个具有300krad 的 KGD。 (5962F8961501V9A)"