This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221E:MAX3221ECPWR

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1381124/max3221e-max3221ecpwr

器件型号:MAX3221E

工具与软件:

我注意到 RS232收发器 IC (也称为 MAX3221E)有不同的批次代码。 它仍然是同一个芯片、但这是一个全新的变体。

之前的芯片内接了。 MP221E、21K G4、CRSX。

而新的芯片内嵌有。 MP221E、34K G4、A4KQ。

 

我在导致错误的电路板上将新芯片更换为旧芯片。

开关之后、电路板按预期工作。

有没有人知道改变是什么以及 MPN 后在器件上刻录的字符代表什么? 我曾尝试查看数据表、但找不到任何内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert

    第二行的顶部标记是生产日期代码。 我相信以前的器件从2022年1月开始。 新芯片将于2023年4月推出。 第三行是批次追踪码、因此它不会为您提供任何有用的信息。

    下面是2021年发出的 PCN。 该报告指出、由于旧芯片使用过时的工艺(LBC3S)、并且旧工艺的制造正在关闭、因此创建了新芯片(芯片的新设计)。  

    e2e.ti.com/.../PCN20210720000.1.pdf

    您可能需要探测 DOUT/DIN 引脚、并尝试查看电缆通信是否正在输出/接收它应该接收的内容。  

    -鲍比