This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2450V:压力限值

Guru**** 2924710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379218/thvd2450v-pressure-limit

器件型号:THVD2450V

工具与软件:

此零件的压力限值是多少? 我希望此器件采用可连接到冷板的热界面材料进行顶部冷却。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我不确定我们是否具体有这些信息、但我们可以与一些内部团队核实、以便了解有哪些可用信息。 您能否分享冷板的预期重量/压力?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我将向该组件施加大约25-30psi 的压力。  

    谢谢!
    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我已经联系我们的内部包装团队、看看这是否可以接受-我希望在24小时内得到答案、但可能要到一周结束。  

    我会随时向您通报最新情况。  

    此致!

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    因此我从我们的封装团队那里获得了一些信息、我们没有针对此器件表征此数据(听起来好像我们没有针对任何封装进行表征)。 他们说他们可能有一个相关的案例研究-但我不知道这需要什么。 当我收到这些信息时、我会告知您、但我们不会对此器件给出任何具体的压力限制。  

    此致!

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    很抱歉有这么多的背对背回复-虽然我们没有直接描述参数,但我的包装团队给出了 不超过20N 的一般指导。  

    20N/9mm^2 (封装面积)--> ~322psi。 因此、虽然参考资料位于 QFN 而非 DRC 上、但它们之间的关系最为相似。 由于一般的导向极限远远高于你想要的25到30磅/平方英寸-我认为没有太大的风险继续使用,因为这应该是一个相对安全的水平。 我想强调的是、我们没有表征或指定此器件的具体限制、但根据我们现有的最佳信息、在这些压力下、风险应该非常低。  

    此致!

    Parker Dodson