This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M040:DS91M040TSQ/NOPB

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1381106/ds91m040-ds91m040tsq-nopb

部件号:DS91M040

工具与软件:

我正在为此器件寻找工作结温限制。 如果有人可以分享这些信息、将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、

    绝对最大结温为140C。

    对于工作结、您可以假设125°C。 无论如何、这些器件的功耗都相当低。

    -鲍比