This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TUSB211A:USB2转接驱动器如何增强通过它的信号?

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1381138/faq-tusb211a-how-does-a-usb2-redriver-boost-the-signal-that-passes-through-it

器件型号:TUSB211A

工具与软件:

 USB2转接驱动器如何增强通过它的信号? 我不明白这是怎么实现的、因为一些转接驱动器不需要直接包含在布线中来处理和增强信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不需要断开该布线、因此可能不清楚我们的 USB2转接驱动器如何准确地用于补偿系统中的损耗。 虽然由于受专利保护的 IP 不能详细讨论这些方法、但可以提供一些信息来帮助构建一般概念。 对于我们的 USB2转接驱动器、DP/DM 引脚以正确的极性直接连接到 USB2数据通道布线、并且需要通过转接驱动器发送布线、或者让布线在转接驱动器下继续存在、具体取决于所使用的转接驱动器。

    通电后、转接驱动器将监测 DP/DM 通道并等待高速握手以开始对信号进行升压。 一旦看到此握手、转接驱动器就会启用、从而在信号通过转接驱动器的 DP/DM 引脚时、将电流注入信号以增强信号。 这种电流注入面向信号的上升沿和下降沿、支持眼图中眼图的上升沿和下降沿、以改善眼图中眼罩边缘的周围裕度并提高信号中 Vhigh 和 Vlow 的电平、从而由于电缆或迹线中存在插入损耗、在较长的距离内为信号提供更大的垂直裕度。