This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TUSB211A:为什么不需要直接集成某些 USB2转接驱动器?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216, TUSB212, TUSB217A, TUSB214, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1381137/faq-tusb211a-why-do-some-usb2-redrivers-not-need-to-be-directly-integrated

器件型号:TUSB211A
主题中讨论的其他器件:TUSB217ATUSB214TUSB211、TUSB216 、TUSB212

工具与软件:

某些 USB2转接驱动器不需要直接集成到布线中、并且可以放置在布线上。 为什么会这样? 这难道不会导致信号没有增强吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的一些 USB2转接驱动器、即 TUSB211/A、TUSB212、TUSB214、TUSB216、 和 TUSB217A 均被视为无源转接驱动器。 这就意味着这些转接驱动器 请勿执行 需要直接集成到 USB2信号的布线中。 只要器件的 DP/DM 引脚以正确极性接触走线、转接驱动器就能够增强信号。 此外、因此、可以根据需要从系统中移除转接驱动器、从而不会导致布线中断。