This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:VDDIO 电压电平

Guru**** 2766445 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1380543/dp83867e-vddio-voltage-level

器件型号:DP83867E

工具与软件:

我对 DP83867E 的 VDDIO 有点困惑。 首选 6.3建议运行条件 显示了 VDDIO 的三个选项、即3.3V 选项、2.5V 选项和1.8V 选项。 这是否意味着在订购器件时必须选择这些选项之一? 或者、我们只需提供3.3V、2.5V 和1.8V 之外的任何电压并进行相应设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VDDIO 与器件订购无关。 使用我们的器件时、您可以根据系统的要求在多种不同的 VDDIO 配置中使用它。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我又收到一个问题。 提供帮助 SLVRBN1A.xlsx 电子表格中、如果使用1.8V 电压、建议使用 BJT 来驱动 LED。

    根据 图7-12. VDD 由1.8V I/O LED 电源供电运行 数据表和电子表格中给出引脚处的电压 LED_2 不能高于晶体管的 VBE。 因此、无论电阻值如何、我们都可能无法设置的自举值 LED_2 以模式4为例。

    那么、为什么不使用 MOSFET 来避免这个问题呢? 此外、如果使用 MOSFET、MOSFET 的栅极电容会影响 strap 配置引脚读取的初始值。 这是因为栅极电容充电到由电阻器偏差器设置的值可能需要一些时间。 如果在栅极电容充电之前读取电压、则可能读出较低的值。 对此有什么想法吗?

    非常感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了进行配置(strap)、使用电阻器网络、同时将引脚视为高阻态 此时、对 strap 配置进行采样时、BJT 基座可全方位用作开路。 有效运行后、PHY 将驱动0V 至 VDDIO 之间的引脚、以便晶体管打开。

    您也可以自由使用 MOSFET 配置、我们不会预计栅极电容会影响初始读取值、因为该电容相对较小。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个与设计检查清单中给出的 Strap 配置引脚详细信息相关的问题 SLVRBN1A.xlsx 文件。 它具有自举引脚 RX_D0至 RX_D7。 但芯片只有 RX_D0至 RX_D3 (引脚33、34、35和36)。 为什么会这样呢?

    硬件配置 功能选择 默认值 Strap 配置引脚 搭接模式 建议上拉(RH) 建议的下拉电阻(RL)
    PHY 地址 10. 0 RX_D0 3. 5.76kΩ 2.49kΩ
    RX_D2 3. 5.76kΩ 2.49kΩ
    RX_D4 1. 来实现该操作 来实现该操作
    MDI/X (如果启用自动 MDIX、则不用考虑)
    双工(如果启用了自动协商、则不用考虑)
    MDI
    全双工
    MDI
    全双工
    RX_D5 1. 来实现该操作 来实现该操作
    自动 MDIX
    MAC 接口
    使能
    RGMII
    使能
    RGMII
    RX_D6 1. 来实现该操作 来实现该操作
    速度优化(0x14[9])
    CLK 输出(0x170[6])
    已禁用
    使能
    已禁用
    使能
    RX_D7 1. 来实现该操作 来实现该操作
    自动协商 使能 保留
    必须配置为模式3或4
    RX_CTRL/RX_DV 3. 5.76kΩ 2.49kΩ
    快速链路丢弃 已禁用 已禁用 CRS 1. 来实现该操作 来实现该操作
    自协商广播
    (禁用自动协商时不用考虑)
    10/100/1000 10/100/1000 LED_1 1. 来实现该操作 来实现该操作
    端口镜像 使能 已禁用 LED_0 3. 5.76kΩ 2.49kΩ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否检查过所使用的 strap 配置部分?

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看的是错误的纸张。

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    Buddika