This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32A:产品建议

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS32A, AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1380919/am26ls32a-product-recommendation

器件型号:AM26LS32A
主题中讨论的其他器件: AM26LV32

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户想要使用  MAX33076E、我推荐使用  AM26LS32A。 但反映出该芯片在输入引脚上没有开路负载保护。  

你有更好的建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM26LV32具有失效防护输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    您参考的最大器件是4T0R RS422驱动器、但 AM26LS32A 是我们的0T4R RS422接收器。  

    您的意思是 MAX33078或 MAX33079 (其4个 RS422接收器)?

    您可以查看 SN65LBC173A、这是一款4x RS422接收器、可支持与 MAX 部分相同的数据速率、并且 Vth+低于0V (意味着它具有内部失效防护功能)。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Bobby、您好!

    感谢您的答复!

    我们有4*422驱动器吗? 客户需要此~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用搜索功能: ti.com/interface/rs - 485 - rs - 422/products.html#993=4&994=0&1498=目录

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    请查看发布的链接 Clemens。 (RS422驱动程序与 RS485驱动程序基本相同)。