This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV048A:电路设计的参考资料

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV048A, DS90LV049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1380802/ds90lv048a-reference-material-for-circuits-design

器件型号:DS90LV048A
主题中讨论的其他器件: DS90LV049

工具与软件:

嗨、团队:

您是否有适用于 DS90LV048A 和 DS90LV049的推荐电路设计文档 ?

客户考虑将  与这些器件的单端通信更改为差分通信、并希望获取设计参考。

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hori-San、

    我们的 LVDS 专家将在下周一(星期一)之前不在办公室。 请等待一段时间进行回复、感谢您的耐心等待。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hori-San、

    我正在检查这一点,并将回到本周初。

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hori-San、

    该器件具有一个关联的 EVM。 请向客户提供此链接: DS90LV047-48AEVM 评估板| TI.com、其中包括用户指南(DS90LV047-48AEVM 用户指南(TI.com))、其中包含设计参考的原理图文件。

    如果您有任何其他问题、请联系我们。  

    谢谢您、Amy