This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600S:SN75LVCP600S

Guru**** 2576585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1381422/sn75lvcp600s-sn75lvcp600s

器件型号:SN75LVCP600S

工具与软件:

背景:我们在其中一款产品上使用了大约(6)种此类器件。 速率运行 SATA。 室温下。 使用 FileZilla 可以正常进行文件传输。

当我们在-30°C 下工作时、偶尔会丢失链接(传输文件时、可能是第3个或第20个文件、其随机)、而重置 SATA 链路接口则会纠正此问题。 我们的客户不能接受。  

我们所有的布线都非常好、在转接驱动器之前和之后、布线长度< 4"。  从源到目标的每条布线长度的过孔最大值(2)。

我们使用10nF (TDK Corporation CGA2B3X7R1H103K050BB) SATA 交流电容器。

问题:  

1. 考虑到我们以6Gbps 的速率运行、是否应考虑使用 V30BZ102M6SX 等专用射频电容器(这些电容器在频率 >> 6Gbps)。

在-30C 下运行是否会使使用射频交流电容器至关重要?  

当我们在-30C、3Gbps 下运行时、就不会出现这个问题。 在 TI 数据表中的任何地方、甚至对于8Gbps 转接驱动器芯片、TI 都不建议使用射频交流电容器。

2.我们提供了用于上拉 EQ 和 DE 引脚的电阻选项。 我们已将它们悬空。 是否存在由于此引脚悬空而导致内部 EQ 或 DE 状态在-30°C 时保持悬空的危险? 下拉(6)个器件上的这些引脚对我们来说是很痛苦的。 根据内部下拉电阻在转接驱动器芯片内的工作温度、我们需要这个问题得到明确明确的答案。     

谢谢

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的降压:

    1)。 电容的值变化和稳定性 取决于所使用的材料。 我们通常在高速 EVM 上使用陶瓷 X7R 或 X5R。 但是、我不能说这是否是您看到的问题的根本原因。 建议以某种方式监控6G 随温度变化或-30摄氏度时的输出眼图、以了解根本原因 和潜在补救措施。  

    2)。 根据您在上面的实验、您可以通过一些裕度来找出理想的 EQ/DE 设置、以应对温度差异。

    此致、Nasser