This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CP02:DS90CP02:噪音问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CP02, DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371628/ds90cp02-ds90cp02-noise-issue

器件型号:DS90CP02
主题中讨论的其他器件: DS90CF386

工具与软件:

尊敬的所有人:

使用 DS90CP02作为 LVDS 信号的分离器。 请参见随附的系统方框图。  

请 查看 以下观察结果并帮助解决线路噪声问题:

1. 连接 AMOLED 显示器和 HDMI 显示器后, HDMI 显示器中有三条噪声线路。

2.如果我们没有连接 AMOLED 显示屏, HDMI 显示屏中就没有噪声线路。

我附上一个 方框图供您参考。 如果需要进一步的详细信息、请告知我们。

  e2e.ti.com/.../Noisy-lines-issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    你在这里遇到了有趣的问题! 问题:

    1)。 这些 TI 器件中有没有位于同一 PCB 或电路板上? 它们是否共享供应和 GND?

    2)。 如果您为 AMOLED 连接电源和控制信号、但不连接 DSI 信号(4个通道+ clk 通道)、会发生什么情况?

    3)。 与上面的#2类似、但不要连接电源和控制、但连接 DSI 信号?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasir:

    请参阅以下回复:

    是的、这些器件位于同一 PCB 上。 确实共用同一个电源和 GND。

    2.我们还没有尝试过,因为控制+电源+ DSI 信号共享相同的 FPC 连接器。

    3、同上。

    在第一个版本中、我们认为 DSI 上的 AMOLED 存在一些噪声、该噪声从 DS90CP02SP 分离器耦合到 DS90CF386、然后耦合到 HDMI IC FP410PA。 在第二个版本中、我们还 在 AMOLED DSI 线路上尝试了隔离器 ADN4620BRSZ、但问题仍然存在。

    您在这里怀疑什么?是与 EDID 相关、是某些噪声耦合还是其他问题。

    对于第2点、第3点、我们将尝试实施并分享结果。

    此致

    Vinod Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vinod、

    我认为这可能是噪声耦合问题。 上面提到的两个实验告诉我们它的来源。 根据两个实验、噪声或位错误可能会变得更糟、但我们应该运行此实验并观察结果。 希望这能告诉我们根本原因。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    我们在进行上述实验时面临困难、因为

    1.由于在控制器端实现的安全功能很少、因此存在一定的软件依赖性

    2.信号线路和控制线路使用相同的连接器,但我们在下面进行了一些测试

    序号        测试 已连接单个 AMOLED 单个 HDMI 已连接 AMOLED+HDMI 均已连接
    1. 当控制和电源线路断开时 空白屏幕 空白屏幕 两者均为空白屏幕
    2. 可以立即关闭电源 空白屏幕 空白屏幕 两者均为空白屏幕
    3. 当 DSI 信号断开时 空白屏幕 视频即将播放(无闪烁) 两者均为空白屏幕

    还有其他方法可以做到这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitendra:

    如果您在信号运行时未打开 AMOLED 显示屏电源、但激活了 LVDS-1信号或断开了 LVDS-1、情况会怎么样? TMDS 信号上是否有视频闪烁?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    我们已经测试了相同的东西,也在表 S 分享了相同的测试 否2、如果 AMOLED 电源关闭、则两个显示屏均 无视频。 请向您提供邮件 ID、以便我们在更短的时间内解决此问题。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitendra:

    您可以向我发送朋友邀请、我们可以对此进行私人讨论。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    感谢您的答复。 现在 Jitendra 不在这项活动上工作。 我将进一步处理此问题、并且我已向您发送了朋友邀请。 请接受、我们可以进一步对此主题进行私人讨论。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。

    此致、Nasser