This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:干扰

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375416/ds25br440-glitch

器件型号:DS25BR440

工具与软件:

您好!

我们对 LVDS 使用不带 equ/emp 的此元件  

在输出引脚中、我们可以看到干扰(在数据和时钟上)、如附图所示

当我们移除元件时、干扰已经消失。

您以前听说过这个问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shay、您好!

    1)。 您在图中显示的阶跃宽度是多少或有多少纳秒?  

    2)。  这种输出是交流耦合还是直流耦合?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.约200马力

    交流耦合

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shay、您好!

    我认为这一步可能是由于交流耦合电容的交流耦合和 RC 时间常数加上接收器上的阻抗所致。  

    数据速率是多少?这个200ps 是否有影响?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 LVDS 的路由  

    沿途没有额外的电容器和电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shay、您好!

    1)。 我想您之前提到过交流耦合吗? LVDS 驱动器的发送侧有电容器。

    2)。 数据速率是多少?这是否会对您的应用产生影响?

    此致、Nasser