This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:TUSB320LA

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1381107/tusb320lai-tusb320la

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件:BQ25756LM74930TUSB320

工具与软件:

您好!

我在一份原理图设计中发布了2页、该设计使用 TUSB320LA 以及 BQ25756和 LM74930。

我非常希望能详细审查任何适当的部分。

谢谢!

Dane2e.ti.com/.../BRIDGE_2D00_SCHEMATIC_2D00_REV6_2D00_TI-review_2D00_06_2D00_28_2D00_2024.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

    我记得您刚才在研发带有一个独特连接器的 USB-C 端口时所花的时间。 我对该原理图有几个评论、我将在下面列出这些评论:

    在连接到 TUSB320的 SDA 和 SCL 线上需要连接上拉电阻器。 我在您的原理图中没有看到这些网络上的上拉电阻、因此请确保这些电阻器存在于设计中的某个位置。

    2.您已将 VBUS_DET 引脚上拉至内部电源轨。 该端口应会连接到 USB-C VBUS、以便我们的 CC 控制器检测何时施加 VBUS。

     VEXT VBUS 是否来自 Type-C 连接器? 如果是这种情况、则 VBUS_DET 应连接到 VEXT

    3.我对如何使用 TUSB320的 ID 引脚来控制 Type-C VBUS 感到困惑。 Q19似乎是您的 VBUS 开关、 但我无法判断 ID 信号是如何启用/禁用此开关的:

    当 ID 变为低电平时、VBUS 开关应启用。 这意味着您的设备在 Type-C VBUS 上供电。 当 ID 为高电平时、VBUS 开关应禁用(断开)。

    此致!

    Shane  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 明天我会详细答复。

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)这些上拉电阻位于另一页

    2)我们的情况是有点不同的大多数。 我有以下问题

    a)我们是否需要在成为设备时检测 VBUS?

    b)我们是否需要在作为主机时检测 VBUS?

    c) VBUS 检测所需的时序是多少、在 CC 协商和 ID 置位后、我可以将 VBUS 应用于 VBUS_DET 引脚吗?

    3)这是一个好问题。 我们的电路板有点复杂。

    a)当意味着我们从外部电源接收电源时、我们可以在正向模式下运行。 在这种情况下、我们是一个设备、USB_ID 为高电平。

    B)如果我们要成为主机、则需要以反向模式操作电源开关。 您指向的电路允许在 LM74930器件上发生这种情况。 因此、如果 USB_ID 为低电平且我们的板载处理器已准备就绪、则反向模式将启用、我们可以从 VINT 向 VEXT 向电路板供电。 正常正向模式是从 VEXT 到 VINT 向电路板供电。  

    我不得不设计此电路、因为 LM74930并未明确支持反向模式。 这已经在测试台上使用评估板进行了验证、并由 TI 审阅。

    那么、我想、回到(1)可能需要将 VINT 的开关版本应用到 TUSB 上的 VBUS_DETECT? 切换版本仅在我们是主机尝试断电时才存在。

    也许您可以详细解释 TUSB 器件内的 VBUS_DET 功能是什么?

    如果似乎 VBUS_DET 仅对于 UFP 模式(即我们是设备时)很重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dante:

    主题。 有

    2b. 肯定是这样 仅在 DFP 中 您无需连接 VBUS_DET。 对于 DRP、您需要连接该引脚

    2C. Type-C 端口应在应用 VBUS 之前完成 CC 协商并使 ID 生效。 顺序如下:CC 协商--> ID 置为有效--> VBUS 已应用

    3B。 如果您 已经验证电路正常工作、那就没问题。 重要的是、在 TUSB320上拉低 ID 之前、您的电路板不提供 VBUS。

    您可以详细解释 TUSB 器件内的 VBUS_DET 是什么?

    VBUS_DT 用于在 TUSB320内部 Type-C 状态机的多个部分之间转换。 下面是状态机的图片、其中包含需要 VBUS 检测的区域。

    此致!

    Shane