This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:tdp142问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1378682/tdp142-tdp142-issue

器件型号:TDP142

工具与软件:

您好!  
我在 GPIO 配置模式下使用 TDP142线性转接驱动器、这意味着通过连接在 EQ1和 EQ0上的电阻器来配置增益。

有几次我设法在显示屏上获得视频、但一旦我关闭和驱动板的开启(复位)、显示屏上就不再有视频了。  
这发生后,让我们说20次,其中 PC 只是检测到显示器,但没有分辨率识别. 奇怪的是、有时驱动程序会传输视频、但这不稳定、并且不可重复、我的意思是、一旦我关闭电源再打开、就不再有视频流了。  


在原理图方面、  
我将附上原理图、如果有人能帮助我审阅原理图会很有帮助的话。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tsvetomir、

    您是否能够捕获 AUX 日志? 这些不一致的结果可能是由链路训练中的问题引起的。 此外、尝试使用较短的电缆以查看是否可以解决您的问题。  

    我将查看原理图并尽快回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图审阅、

    在大多数情况下、一切看起来都不错。

    e2e.ti.com/.../TDP142_5F00_Schematic_5F00_Review_5F00_Tsvotomir_5F00_RevA_2800_6_5F00_25_5F00_24_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh、  
    昨天、这个电路板工作了10次、但是在 PCB 的电源复位后、突然又停止了。  

    我的来源是我的 Nvddia 视频卡的 DP 输出。 我假设它是交流耦合的、或者至少应该是交流耦合的?!

    但是、每次检测到连接到转接驱动器板的监视器时、PC (在本例中为 windows 10)都是如此。 每次检测到新显示器时、在窗口菜单的显示设置下、显示器将变灰、无法识别分辨率。  

    你怎么看?  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我想我找到了一些权变措施。  

    我在 GPIO 模式下工作、使用 Strap 配置电阻器来配置线性转接驱动器的增益、 我发现、在对 DPEQ1和 DPEQ0的组合进行任何管理后、在电源复位后、我能够使其正常工作5 - 6次。  

    在本例中、DPEQ1和 DPEQ0的设置并不重要。 我们假设它们都被设置为高电平( DPEQ1 = 1;DPEQ0 = 1 )、并且每次我为电路板上电时、PC 仅检测到监视器正在通电、但它呈灰色显示且找不到分辨率...  

    如果我只是更改 DPEQ1 = 0或 F (无关紧要)、或者如果我对 DPEQ0执行相同的操作、然后为电路板供电、则一切都运行正常、非常好。。

    但我意识到、在电源复位5到6次时这是正确的。 第6次之后、PC 只能识别已连接显示器、但没有分辨率。  

    然后、我再次更改 DPEQ1或 DPEQ0的其中一个设置、然后我可以再次通过电源复位使其正常工作5或6次、并且每次我更改 DPEQ1或 DPEQ0的设置时都会重复相同的过程。  

    在所有这些测试中、SNOOPENZ 引脚始终被拉高、这意味着禁用了嗅探。 我尝试启用它、但没有显著的改进。  

    如果我离开板工作,不重置电源,它正在传输视频2到3分钟,然后关闭,我的意思是视频突然消失!  

    你有什么建议、为什么每次我更改 DPEQ1或 DPEQ0的设置时它都可以正常工作 、但只能对5或6次电源复位、之后我必须再次更改其中一个设置????

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tsvetomir、

    您的 AUX 总线似乎有问题。

    AUXp 和 AUXn 通道用于传达显示分辨率以及传输速度。

    假设两者均设置为高电平( DPEQ1 = 1;DPEQ0 = 1 )、并且每次接通电路板电源时、PC 仅检测到监视器正在通电、但它显示为灰色、找不到分辨率...

    如果未找到分辨率、则意味着受电方无法通过 AUX 引脚与供电方进行通信。 检测到监视器是由于监视器的 HPD 所致、这意味着 HPD 工作正常。  

    重复供电是否可能会中断链路训练过程。 下电上电的时间是多少? 请尝试捕获 AUX 日志这将让您深入了解 链路的状态以及其行为异常的原因。

    使用 EQ 1 1表示过高。 最好对 EQ 进行调优、然后根据所用电缆的状况将其保持不变。 此损耗基于电缆的插入损耗。 此外、您是否对源有任何控制。 进行捆调整摆幅、预加重和去加重。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh、

    例如、以3-5秒的间隔重新上电或插入/拔下 DP 电缆。 我正在使用带有 Nvidia 显卡的 Windows、因此我不知道我是否可以操纵摆动和强调。  

    另一方面、EQ 1/1只是示例。 我尝试了几乎所有的组合。 只想说明一点、一旦我使用电阻器更改增益、我就能够在显示屏上显示视频。  

    如果我让它工作,不重置板或拔下电缆,它将工作约3-4分钟,真正稳定和纯视频4K 60Hz 存在. 但是,在~4分钟的工作后,它开始闪烁和小的中断/噪音存在,然后视频突然消失。  

    这会在每次都发生、与 EQ 设置无关。  

    然后我必须再次更改 EQ 设置才能使其正常工作、这会让我想到在更改 EQ 设置时如何使 AUX 正常工作、但如果拔下 DP 电缆~5次、则会停止工作。  

    我的设置如下:

    PC (NVIDIA)--> 2-3米 DP 电缆--> DP 接收板(TDP142)--> 30厘米 eDP 电缆-->显示器。

    你有什么想法为什么会发生这种情况吗?.  

    我曾尝试将 AUX 与 TDP142断开、甚至禁用监控功能、但没有区别。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tsvetomir、

    奇怪的是,视频工作良好,然后降级一段时间后。 您是否能够确认 NVIDIA 显卡能够输出稳定的视频? TDP142的全部工作就是在数据通道上应用一个正增益高通滤波器以解决部分信号衰减。 如果 TDP142配置正确并且在一个时间点具有视频输出、则 TDP142中没有任何内容会发生变化以使信号降级。  

    我的建议是验证 Nvidia 显卡能够长时间输出稳定的4K 60Hz 视频、然后使用另一个显卡/DP 输出进行测试、以查看几分钟后视频是否出现故障。

    此致!

    Vishesh Pithadiya